This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB921-Q1EVM:为什么会发生这种情况?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057589/ds90ub921-q1evm-why-does-it-happen

器件型号:DS90UB921-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

您好、专家、

当我运行 ALP 时、会出现下面的对话框。 请解释原因及解决方法。

谢谢  

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    如果 ALP 在操作过程中崩溃、有时它会使进程仍在运行、从而阻止其再次启动。 如果发生这种情况、请转到任务管理器并手动结束名为"MainGUI.exe"的过程

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我还有另一个问题。 USB 驱动程序安装不正确。 我可以从何处下载一个?

    谢谢、

    电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    有关如何处理 USB 驱动程序的信息、请参阅此主题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671689/ds90ub921-q1evm-alp-shows-wrong-part-for-the-device-freezes-constantly

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    软件中没有器件。 硬件处于连接状态、电源都正常。 显示了错误的器件、我将其删除。 USB2ANY/Aardvark 设置按钮无法正常工作。 单击时不会发生任何情况。 器件配置文件按钮工作正常、但我不知道使用情况。

     

    谢谢  

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    您是否按照我链接的另一个主题中的说明安装 Nano 驱动程序?  

    此致、

    Casey