This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:波形观察

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056792/tps65987djevm-waveform-observations

器件型号:TPS65987DJEVM

大家好、

在测试 TPS65987DJEVM 的波形后、我有一点困惑。 我将 EVM 配置为20V 拉电流、并连接了我的笔记本电脑(灌电流)以观察波形。

请查看我捕获的波形、如果您能在以下问题上为我提供帮助、我将不胜感激:

1) 1)为什么在将 C 型电缆连接到笔记本电脑之前 CC1上有电压?

2) 如屏幕截图的红色箭头(突出显示区域)所示、为什么我的 CC1和 CC2以这种方式运行?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    如果 您将 TPS65987DJEVM 配置为拉电流源、则它会使用电阻器将 CC 线路上拉至3.3V、以提供检测与源极所呈现的 Rd 连接所需的 Rp。

    在您的捕获中、CC2用于提供5V 的 VCONN 、CC1用于 PD 调制解调器。  您看到的信号是与协商电源后确定端口功能相关的 PD 事务。

    平路机、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能为您提供帮助