This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD74:设计和更换问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD74, SN65HVD30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056881/sn65hvd74-design-and-replacement-questions

器件型号:SN65HVD74
主题中讨论的其他器件: SN65HVD30

尊敬的*:

1)

您能告诉我们是否可以使用 SN65HVD74而不是 SN65HVD30?

2)

 由于 SN65HVD74 具有内部集成 ESD 二极管、是否无需使用其他外部 ESD 二极管?

3)

我们想用  SN65HVD74替换 ISL3280EIHZ-T 、并且只使用  SN65HVD74的 RX 通道 、这是否正常?

我们 还应该如何处理未使用的引脚 Y、Z、D?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    (1)

    SN65HVD74 与 SN65HVD30引脚对引脚兼容。  它应用作替代产品。 HVD74是一款更新的器件、应该能够处理 HVD30所支持的大多数电气标准。  

    (2)

    如果 ESD 额定值足以满足您的应用需求、那么是的、则无需额外的外部 ESD 电路。 如果您怀疑总线电压可能会超过最大总线电压、那么我建议在总线引脚上设置公用 TVS 二极管、以应对高压瞬变。 内部 ESD 保护提供+-12kV IEC ESD 保护。  

    (3)  

    只将 SN65HVD74用作接收器应该是可以的。 由于器件的驱动器和接收器已完全启用、 因此输入/输出逻辑将根据表3运行。  

    无法使用此特定器件禁用驱动程序。 因此、在不使用时、电源将持续使用。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    1)好的

    2)好的

    3) 3)您能告诉我们它会消耗多少功率吗? 还是让 D、Y、Z 悬空或 Y、Z 悬空和 D 接地更好?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    有关功耗、请在启用 TX 和 RX 的情况下参阅数据表中的 ICC 表。 在保持 Y/Z 悬空的情况下、接地 D 很常见。