This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:由于 LMH1297EVM 上的病态信号而导致的信号损失

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054577/lmh1297-signal-loss-due-to-pathological-signal-on-the-lmh1297evm

器件型号:LMH1297

当12G 病态信号与 TI LMH1297EVM 配合使用时、我们将面临信号损耗。

在 EQ 模式下、每2-3小时发生一次信号丢失。  

色条信号未发生信号丢失。  

我认为这是由于 CDR 不同步所致。

您是否有任何想法来解决此问题?

评估条件 如下  

信号发生器:适用于 ESG-4100

多波形监视器:leader LV 5400

SDI_IO 输入电缆:CANARE L5.5CUHD

长度  2m EQ_GAIN 值:3.

       3M  EQ_GAIN 值:3.

      30m  EQ_GAIN 值:9.

       所有无信号发生  

输出:OUT0

         SDI_OUT

       所有无信号发生  

Rerards、  

H.Okada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1)。 这是 EQ 病态吗?

    2)。 请确认您已启用 SDI_OUT?

    3)。 此外、您还在不同的电缆长度下测试了这一点、它与电缆长度无关?

    4)。 Leader 是您使用过的唯一生成器吗? 视频帧格式不会影响结果?

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔

    感谢你的答复。

    1)。 这是 EQ 病态吗?

    => EQ 模式和病态。

    2)。 请确认您已启用 SDI_OUT?

    =>SDI_OUT 被启用

    3)。 此外、您还在不同的电缆长度下测试了这一点、它与电缆长度无关?

    =>它发生在所有长度的电缆上。 信号丢失瞬间发生。  

    4)。 Leader 是您使用过的唯一生成器吗? 视频帧格式不会影响结果?

    =>使用 Generator:fora 和接收方:leader。 信号损失仅发生在病态信号中。  

    此致、H.Okada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okada-San 问候语

    如果禁用 SDI_OUT、您是否会看到此问题?

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔

    如果禁用 SDI_OUT、您是否会看到此问题?

    =>是的,禁用 SDI_OUT 时也会出现此问题。  

    即使仅监控使用 SDI_OUT 的环通输出、也会瞬间发生信号丢失。  

    此致、H.Okada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里没有想法。

    使用 PRBS10对器件进行了表征并通过了1E-12 BER -与色条相似。 但是,它没有使用病态模式进行表征。

    此致、、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔

    这是否意味着无法使用12G 病态信号消除信号损耗?  

    你有对策吗?  

    EQ 更改、CDR 设置等  

    此致、H.Okada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Okada-San、

    该器件未采用病态模式进行长期测试。 因此、您所看到的实际上可能是真实的。 但是、由于器件未在这种情况下进行特性描述、因此我们无法索赔并满足此要求。

    此致、、Nasser