This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:电压模式线路驱动器平衡架构为何会比电流模式线路驱动器产生更低的 EMI 辐射?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057593/dp83826i-why-is-voltage-mode-line-driver-balanced-architectures-leads-to-lower-emi-emission-than-current-mode-line-driver

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件: DP83822I

尊敬的团队:

你好。 我想了解一下 DP83826I 上的线路驱动器。

为了进行比较、我们将使用 DP83822I。

我知道 DP83826I 使用电压模式线路驱动器、DP83822I 使用电流模式线路驱动器。

我知道电压模式线路驱动器比电流模式线路驱动器"平衡架构可降低 EMI 辐射"、但我不确定原因。

由于两个线路驱动器生成输出波形的方式不同、我只知道电压模式线路驱动器生成一个平衡良好的波形。

我不确定两个线路驱动器的输出波形是如何以不同的方式生成的、以及它们遵循的流程。

请详细说明这种解释吗? 或者、我能否获得相关参考?

非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    请参阅以下链接、了解电压模式驱动器提供的一些优势。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784540/dp83825i-voltage-mode-line-driver-vs-current-mode-line-driver

    电压模式: 使用真差动输出驱动器生成差动信号

    真正的差分驱动器可以提供更好的平衡差分波形、这意味着变压器需要校正更少的共模电压不平衡。

    共模不平衡会产生辐射发射。

    电压模式与电流模式的网络搜索显示了一些可以参考的良好文档。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢你的答复。

    不过、我不想知道电压模式线路驱动器的优点。

    我想确切了解电流模式线路驱动器和电压模式线路驱动器的工作机制。

    通过该机制的运行、我想知道为什么电压模式导致的偏斜比电流模式更小、并且会产生平衡的差分信号。

    如果您有相关答案或链接、请回复。

    我总是很感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢你的答复。

    我没有要分享的实施细节或内部运作机制。

    如果您使用的是 DP83822或 DP83826、并且发现了任何问题、我可以帮助您解决同样的问题。

    此致、

    Sreenivasa