This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:提问

Guru**** 2931720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056224/tps65988-question-asking

器件型号:TPS65988

大家好、

我对 TPS65988有两个问题。

1) 您能告诉我如何设置 PP1 PP2 PP3 PP4吗? 因为我在数据表中找不到 PP1、PP2、PP3、PP4的任何信息。

2) 在这里、我可以知道端口1 I2C1、 端口1 I2C2、 端口2 I2C1、 端口2 I2C2的地址。 请举个例子、让我更容易理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    PP1与 PD 控制器的电源路径相关、具体取决于您想要如何配置器件。 您只需确保它与拉电流/灌电流 PDO 的配置方式相匹配。

    I2C 地址应在 I2C 接口部分的数据表中进行描述。 它还取决于您板上的 ADCIN 引脚配置。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    谢谢。