This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:设计指南和建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056855/lmh1297-design-guideline-and-suggestion

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: LMH1219

大家好、

我的客户正在计划使用32英寸8K 120P Pro 监视器、该监视器需要8通道12G_SDI 输入和8通道12G_SDI 输入。 
因为他们不熟悉12G_SDI 的这种设计、所以他们需要我们的帮助来提供建议和体验。
他们只能看到 LMH1297数据表、但不确定这款器件是否合适?
那么、您能帮助为他们提供合适的解决方案和设计指南吗?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的客户正在计划使用32英寸8K 120P Pro 监视器、该监视器需要8通道12G_SDI 输入和8通道12G_SDI 输出。 
    因为他们不熟悉12G_SDI 的这种设计、所以他们需要我们的帮助来提供建议和体验。
    他们只能看到 LMH1297数据表、但不确定这款器件是否合适?
    那么、您能帮助为他们提供合适的解决方案和设计指南吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    LMH1297是适用于此应用的器件。 他们可以考虑的另一个器件是 LMH1219 -这两个器件都是12G SDI 均衡器。 这些器件的数据表位于 TI.com 上。 通常情况下、数据表的第9章或第10章讨论了设计指南。 EVM 原理图位于安全文件夹中。 请通过 TI 内部电子邮件向我们发送客户电子邮件地址、以便我们能够访问这些文档。

    此致、、、Nasser