This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI 总线的外部时钟

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056407/xio2001-external-clock-for-pci-bus

器件型号:XIO2001

大家好、团队、

我对 XIO2001有疑问。

XIO2001数据表9.2.1.2.1 PCI 总线接口中有一个说明。

  • 桥接器支持外部 PCI 总线时钟源。 如果系统需要外部时钟、则外部时钟源连接到 CLK 端子。 为了满足 PCI 总线设置和保持的要求、同步总线信号和之前描述的外部时钟信号之间的布线长度关系仍然是必需的。 对于外部时钟模式、可以使用偏移 D8h 的时钟控制寄存器禁用所有七个 CLKOUT[6:0]端子。 此外、由于没有关闭外部时钟的方法、XIO2001时钟运行特性必须被外部 PCI 总线时钟禁用。

当我们为 PCI 总线使用外部时钟源时、您是否有更详细的信息?您是否还有关于用例的参考原理图?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    对延迟回复表示歉意。 我们现在从感恩节假期回来。

    外部总线时钟 与数据表的图9-2相同。 除了 CLLKOUT[6]、系统提供这个外部33MHz 或25MHz 时钟。 请注意、此外部系统时钟必须在系统内同步、以便为地址和数据线路提供足够的设置和保持时间。  

    此致、Nasser