This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:器件标识

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057654/tps65988-part-markings

器件型号:TPS65988

您好 TI 支持-

TI 是否可以使用前缀"P"标记 TPS65988DH 器件?  我担心器件不是正品、因为我无法在您的网站上找到此标记信息。  完整器件型号似乎为"PTPS65988DHRSHT"  

完整标记:

   PTPS65988

   DH

   TI  85J

   W05K   G4

此链接将带您进入一个示例器件、我相信这可能是我客户装配公司想要使用的器件。  与我所说的内容类似。

   www.aliexpress.com/.../1005002712576913.html

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    器件型号前面的 P 表示、如果直接由 TI 提供、这是预量产器件。  此器件标识表示 TI 不保证此器件可用于生产。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Chuck。