This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750D 处于 PTCH 模式

Guru**** 2826275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053281/tps25750-tps25750d-is-in-ptch-mode

器件型号:TPS25750

我有一个 TPS25750D EVM,我还制作了一个 TPS25750D 演示板。

1.in 我的演示板,芯片的 LDO_3V3、LDO1v5对地短路,我不知道为什么,以前使用 FW 时,PD 可以是电源,可以用9/15/20V 为笔记本电脑和手机充电。

2.然后我从 TPS25750EVM 中更换坏芯片,当它在演示板中安装好的芯片 时 ,芯片始终处于 PTCH 模式, 外部 EEPROM 中的 FW 似乎 没有加载,因此我无法使用演示来为手机和笔记本电脑等设备充电,而以前的板上的 FW 很好。

您能告诉我如何将 PTCH 模式更改为应用模式吗?

我使用 aadvark 发送 IIC cmd 并刷写 EEPROM

另一个问题是如何通过 aadvark 发出4CC 命令?

PTCH 模式如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的 ADCIN 和 MISO 引脚配置?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADCIN 引脚连接 LDO1V5、我从设计指南中复制了该引脚。对于该芯片、似乎没有 MISO 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利东

    如果您将两个引脚都配置为1.5V、则器件将启动、协商5V 协议并进入补丁模式。

    如果您希望在安全模式下启动并使用 EERPOM。 然后将 ADCIN1和 ADCIN2短接至接地。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高卡盘:

    当我在演示中检查时,甚至将两个 ADC 引脚连接到1.5v,它仍然可以进入应用模式,并且可以从9/15/20V 充电。

    您是说,如果我想从 EEPROM 加载它,ADC 引脚必须连接到 GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何通过 aadvark 发出4CC cmd?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以通过将它们连接到 GND 将其置于安全模式。 4CC cmd 可由 EC 等主机发出。

    Chuck 将在本周内外出、 并可在下周返回后提供额外反馈。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我换了另一个芯片,然后问题消失了,但我还有另一个关于固件的问题:

    如果我在 GUI 工具中将电源设置为60W(20V),那么我的笔记本电脑只能充电20V。 不能充电至9/15V。

    如果我将电源设置为45W (15V)、则不能用9/20V 充电

    那么、如何通过一个 FW 为我的笔记本电脑充电9/15/20V、就像将电源设置为20V 一样  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jian、

    如果您在 GUI 上设置了20V 源电压、那么您应该有4个支持5、9、15、20V 的 PDO、电流均为3A。   

    您的笔记本电脑将选择所需的 PDO。  它通常会选择您看到的最高电压 PDO。

    为了测试和查看所有受支持的 PDO、您可以购买与此网页  https://store.avhzy.com/上所述器件类似的器件

    这将允许您选择 TPS25750D 支持的任何有效 PDO。

    此致、

    卡盘