This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV32AQML:DS26LV32AQML

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056933/ds26lv32aqml-ds26lv32aqml

器件型号:DS26LV32AQML

下午好!

考虑 RS-422驱动器为未供电的 RS-422接收器提供输入的情况。 对于接收器的最坏情况电流输入、驱动器输出为高电平、不进行切换。 根据接收器的 DS、最小输入电阻为5K、当 VIN =+5V、IIN = 1.8mA (最大值)时、如 DS 中所述。

如果驱动器输出为3.6V (最大值)、则 IIN = 3.6V/5K = 0.72mA 并符合 IIN = 1.8mA (最大值)。 因此、接收器能够在未供电状态下维持 IIN、而不会造成任何损坏。

问题:接收器是否具有寄生输入二极管、因为 DS 中未引用此信息? 如果是这样、对于流过<1mA 的输入电流、这是否足以正向偏置+ve 输入二极管在这种情况下会对接收器产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的计算正确。 只要输入电压介于0V 至5V 之间、接收器输入端就没有寄生二极管。 如果您对该场景有任何其他顾虑、请告诉我。