This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E - SGMII 端接阻抗修整

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055115/dp83867e-dp83867e---sgmii-termination-impedance-trimming

器件型号:DP83867E

大家好、

是否可以修整 SGMII 接口阻抗? 我正在按照数据表中描述的过程访问扩展寄存器集。

MII 写入0 0xd 0x1f

MII 写入0 0xe 0x0170

MII 写入0 0xd 0x401f

MII 读取0 0xe

>0c0F

设置最小值/最大值 Z

MII 写入0 0xe 0x0c00

MII 写入0 0xe 0x0c1F

看起来没有差异、没有端接阻抗变化。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Szymon、

    我正在使用适当的资源来处理您的查询。 我预计最迟会在星期二11月23日之前收到回复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Szymon、

    我们正在就该请求与相应的人员进行沟通。

    我相信您的团队已经与我的团队离线进行了类似的查询、因此我将关闭此主题、以便在离线主题上进一步联系。

    此致、

    Gerome