This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:UH948 <->UB949输出混合

Guru**** 2581085 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB949-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051239/ds90ub949-q1evm-uh948----ub949-output-is-mixed-up

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

尊敬的 TI 支持团队:

我们将在以下设置中使用 UB949 EVM:

(第5颗星                  *********             秘书长的报告                  ********
*视频处理器 d4.4 acar (R) 535-2.*** UH948定制板**** HDMI***** DS90UB949-Q1EVM4 Dacar (R) 535-2****显示   *
(第5颗星                  *********            秘书长的报告                   ********

问题:显示屏中的输出垂直和水平混合。 有时甚至垂直镜像

导致此输出的问题可能是什么?

在寄存器0x0C 中、DES_ERROR 处于活动状态。 错误 CRC 背后的原因是什么?

HDMI 频率163MHz、

请查看随附的 SER 和 DES 寄存器转储以及 ALP 的屏幕截图。

谢谢你。

Abdu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0676.949_5F00_EVM_5F00_issue.xlsxAttachement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdu:

    首先、 您能否确认设置? 您显示的设置将不起作用。 UH948是解串器、UB949是串行器。 949应该从视频处理器接收视频输入、948应该输出到显示器。 此外、SER 和 DES 之间的链路是 FPD-Link III、而不是 HDMI。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    本例中的视频处理器是音响主机、我们的定制板是 UH948 + LVDS 至 HDMI 转换器。

    在这种情况下、您认为使用 HDMI 将定制板连接到 UB949 EVM 不正确吗?  

    此致、

    Abdu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdu:

    我很困惑为什么会使用该转换器。 下面的图表显示了如何使用这些器件:

    如您所见、949接收  来自视频处理器的 HDMI 输入(串行化数据)、而948输出 (解串化传输的数据)到显示屏。 在您描述的设置中、SER/DES 的功能会翻转。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    很抱歉让您感到困惑。 让我更详细地说明一下使用私人聊天的设置。

    此致、

    Abdu

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdu:

    感谢私人聊天中的澄清。 返回此处、以便更轻松地跟踪。

    该系统中使用的视频时序是什么(Htotal、Vtotal、Hactive、Vactive、PCLK、 等等)?

    您能否测试以下内容以缩小出现此问题的范围?

    • 使用949 (无 LVDS->HDMI 输入)上的图形发生器、您是否在终端显示器上看到正常输出?
      • 示例:DS90UB949-Q1EVM (patgen)--> Display (948)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    很抱歉耽误你的回答。

    以下是我们的显示屏的时序参数:

    在不使用自定义板的情况下使用图形发生器会在显示屏中显示正常图片、预计它不是全屏、

    请注意:为了使图形发生器正常工作、我必须将 HDMI 输入(例如笔记本电脑形式)应用于 EVM、否则不会显示任何内容。

    您是否可以根据上述时序为我们生成 EDID?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdu:

    如果您的面板供应商未为此显示屏提供 EDID、则您可以使用 AW EDID 编辑器等工具生成 EDID: https://www.analogueway.com/americas/products/software-tools/aw-edid-editor/ 

    [引用 userid="503392" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051239/ds90ub949-q1evm-uh948----ub949-output-is-mixed-up/3901958 #3901958"]在没有定制板的情况下使用图形发生器时,屏幕上会显示正常图片,预计它不是全屏,

    这不是预期的输出、我对吗?

    在设置图形发生器时、您不必具有任何输入。 您是否使用内部时钟启用了内部计时? 您可以发送图形发生器配置吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    图案现在工作正常。 下面是配置的时序:  

    总面积(H、V):1700、731
    有效面积(H、V):1560、700
    同步宽度(H、V):40、2
    后沿宽度(H、V):70、20

    禁用 PatGen 时、是否可以将计时源设置为内部?

    面板供应商未提供 EDID。 使用 AW EDID 编辑器时、如何计算空白和图像尺寸值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdu:

    [引用 userid="503392" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051239/ds90ub949-q1evm-uh948----ub949-output-is-mixed-up/3909229 #3909229"]禁用 PatGen 时是否可以将计时源设置为内部?

    我不知道你的意思是什么。 如果没有视频输入、图形发生器将使用内部时序。

    我认为消隐是指总消隐、因此这将是后沿+前沿+同步。 我不确定图像大小、可能是指总宽度、但我可以与使用该软件的团队中的某个人进行双倍检查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdu:

    H/V 消隐是总消隐时间(BP、FP、SYNC)、图像尺寸实际上是以 mm 为单位的物理尺寸。

    此致、