This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:DS250DF230问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056524/ds250df230-ds250df230-question

器件型号:DS250DF230

大家好、请帮我回答我的问题、非常感谢!

问题1: 软件版本是 α 版本还是 β 版本? 某些寄存器在 DS 描述中仅激活 β 版本

Q2:如果需要在   GbE 数据速率配置 CTLE 升压值/EQ 增益/VGA 增益寄存器、  不同值会有什么影响? 如何配置这些寄存器

Q3:    在什么情况下0x40~0x53 uesed in ?  如果设置为调整模式0,则寄存器仍处于活动状态?

Q4:CTLE 旁路的功能是什么? 如果处于旁路模式,FIR 调制是否未激活?

Q5:在 旁路模式下使用时,驱动器后的 FIR 也处于活动状态。 如果处于活动状态,则需要配置哪个注册表?

 我们的情况在 GbE 数据速率下使用,在测试 Serder 自循环 BER 测试时,BER 很大。 如果按照以下设置配置0x41~0x53寄存器 ,则测试正常(24小时无位错误)

以下配置是否正确?

就这些

谢谢

 

埃金

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elkin、

    [ β userid="505771" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056524/ds250df230-ds250df230-question ]Q1:软件版本是 α 版本还是版本? 某些寄存器在 DS 描述中仅激活 β 版本[/quot]

    当前器件版本为"测试版"。

    [引用 userid="505771" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056524/ds250df230-ds250df230-question ]Q2:如果需要在   GbE 数据速率配置 CTLE 升压值/EQ 增益/VGA 增益寄存器、  不同值会产生什么影响? 如何配置这些寄存器[/quot]

    CTLE 用于补偿前置通道损耗。  在 GbE (1.25Gbps)上、您可能不会遇到太多的前置通道损耗(与25Gbps 相比)。  此外、如果您仅将此器件用于1.25Gbps、则还可以考虑使用 DS110DFxxx 或 DS125DFxxx 中的一个、如果它们满足您的系统要求。  要配置 CTLE、请参阅编程指南中的表7-30。

    [引用 userid="505771" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056524/ds250df230-ds250df230-question ]Q3:什么  情况下   是0x40~0x53 uesed in ?  如果设置为调整模式0,则寄存器仍处于活动状态?

    当 CTLE 使用一种适应模式(1-3)自动调整时、使用这些寄存器。  在调整模式0中、这些寄存器不影响器件行为。

    [引用 userid="505771" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056524/ds250df230-ds250df230-question ]Q4:CTLE BYPASS 有什么功能? 如果处于旁路模式,FIR 调制是否未激活?

    CTLE 旁路允许器件具有极低的 CTLE 升压。  如果在器件输入之前插入损耗很小、因此信号不会过度均衡、这将非常有用。  由于 FIR 与 CTLE 旁路无关、因此它在绕过 CTLE 时保持有效。

    [引用 userid="505771" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056524/ds250df230-ds250df230-question ]Q5:在 旁路模式下使用时,驱动程序后的 FIR 也处于活动状态。 如果处于活动状态,则需要配置该注册表?[/QUERT]

    是在 CTLE 旁路模式下、FIR 处于活动状态。  要进行配置、请参阅 编程指南中的第7.11节。

    [引用 userid="505771" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056524/ds250df230-ds250df230-question 我们 的情况在 GbE 数据速率下使用,在测试 Serder 自循环 BER 测试时,BER 很大。 如果配置以下设置使用的0x41~0x53寄存器 ,则测试正常(24小时无位错误)[/QUERT]

    您使用哪种适应模式?  是否在设备引入 BERT 信号时设置/释放 CDR 复位?  设置/释放 CDR 复位会导致器件重新适应输入信号。

    [报价 userid="505771" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056524/ds250df230-ds250df230-question "]以下配置是否正确?[/quot]

    这应该起作用。

    谢谢、

    Drew