This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049:DS90LV049

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056915/ds90lv049-ds90lv049

器件型号:DS90LV049

我正在寻找有关 DS90LV049QMTX 的一些技术支持。 我们有一个测试情况、我们认为 DS90LV049QMT 在毫秒内的接地电压至少为5V、即比3.3V 电压轨高1.7。 返回电流在80mA 的范围内。 在查看数据表时、没有任何信息描述器件承受这种过应力或潜在损坏的可能性的能力。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况超出 DS90LV049的工作范围。  您是否检查了每个引脚的阻抗以检查是否有损坏?