This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:转接驱动器模式

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056226/ds110df1610-redriver-mode

器件型号:DS110DF1610

大家好、

客户希望重定时器能够手动选择 CDR 是否正常工作。 例如、有一个寄存器用于设置是否启用 CDR 功能、如果未启用、则重定时器相当于转接驱动器、他们查看了数据表、但没有看到清晰的说明。
请帮助查看是否有这样的寄存器。 具体地址和描述在哪里?
谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    请参阅下面链接的 E2E 主题。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046766/ds125df1610-how-to-manually-set-the-data-rate-and-do-cdr-bypass

    我建议通过以下寄存器写入来配置 CDR 旁路。  这些寄存器写入主要基于 《DS1xxDFxxx 编程指南 》(SNLA323)中的表39。

    寄存器地址 寄存 器值 写掩码 说明
    0x00 0x04 0x04 将通道寄存器复位为默认值。
    0x09 0x20 0x20 启用覆盖输出多路复用器使用 REG_0x1E。
    0x1E 0x00 0xE0 输出原始数据。
    0x3F 0x80 0x80 禁用 REFMODE 3的快速搜索。
    0x31 0x00 0x60 设置 ADAPT 模式0。
    0x3A 0x00 0xFF 将 EQ BOOST 值设置为0。
    0x40 0x00 0xFF 将 EQ BOOST 值设置为0。
    0x03 0x00 0xFF 将 EQ BOOST 值设置为0。
    0x0A 0x0C 0x0C 使 CDR 复位有效
    0x0A 0x00 0x0C 释放 CDR 复位

    请注意、由于原始数据仍通过前体 FIR 抽头、可能需要调整寄存器0x3E。

    谢谢、

    Drew