This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:SAS4.0转接驱动器参考

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057222/ds125br800a-sas4-0-redriver-consult

器件型号:DS125BR800A
主题中讨论的其他器件:DS280BR810

大家好、

客户询问我们是否有支持 SAS4.0协议的转接驱动器产品? 请在这里帮助我们。  

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我们没有专门针对 SAS4.0验证的转接驱动器产品。  考虑到这一点、您可能需要考虑 DS280BR810。  它支持高达28Gbps 的数据速率、可满足 SAS4.0 (24Gbps)的需求。

    谢谢、

    Drew