This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988问题

Guru**** 2767285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJ, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054323/tps65988-tps65988-issue

器件型号:TPS65988
你(们)好 
当 TPS65988的端口处于 DFP 状态并已进入 DP 交替模式时、客户通过 MCU 向 TPS65988发送"Amex"命名、但65988拒绝执行 Amex。 
65988拒绝接受命名的可能原因是什么? 注意:当 MCU 发送"SSRC"等其他命令时、可以正常执行65988。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    完整器件型号是什么? 是 TPS65988DJ 还是 TPS65988DK? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Penn

      它是 TPS65988DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 如果是客户的机密信息、您可以通过电子邮件向我发送详细信息。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线解决。  

    由于以下原因、可以拒绝 Amex 命令。