This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:问题

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057602/ds110df410-questions

器件型号:DS110DF410

大家好、

我是否可以询问上图中为何需要电容隔离?  
在电阻为100欧姆后、2.5V 被分成1.75V、但如果此关键电压存在安全问题、数据表中的高 Viet 阈值也被指定为1.75V?
如果客户必须使用时钟菊花链设计,则将 A 的 REFCLK_OUT 连接到 B 的 REFCLK_IN。
它们是否还需要添加类似这样的电容器、同时上拉和下拉两个100欧姆电阻器?
谢谢!
此致、
Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    此处使用电容隔离、因为用户可以使用自己的具有未知直流失调电压的时钟源。

    电阻分压器用于将时钟信号直流偏置为 VDD 的1/2。

    如果客户以菊花链形式将 DS110DF410 REFCLK_OUT 连接到 REFCLK_IN、 则无需任何额外组件即可直接连接这些器件。  请参阅以下数据表的摘录。

    谢谢、

    Drew