This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:HDMI2.1

Guru**** 2591730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, TPD4E02B04, TPD1E10B06, TVS0500, ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052464/tpd1e01b04-hdmi2-1

器件型号:TPD1E01B04
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04TPD1E10B06TVS0500ESD204

您好、先生、

我的客户正在 HDMI2.1接口上寻找 ESD 保护器件、我是否知道 TPD1E01B04可以支持该器件?

如果有合适的器件、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    是的、TPD1E01B04应该能够支持 HDMI 2.1、因为它具有0.18pF 的极低电容(26.9GHz -3dB 插入损耗)。 如果客户的信号线路允许0.25pF 的电容(10GHz -3dB 插入损耗)、则另一种可能的4通道解决方案可能是 TPD4E02B04。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对于高速接口、我的客户需要5.5V 以下典型传输线路脉冲电压的参数。

    我是否可以知道 TPD1E01B04和 TPD4E02B04的以下特性曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    TLP 曲线可在两个数据表的图中找到:

    TPD1E01B04

    TPD4E02B04

    您能否指定客户认为 TLP 电流的典型值?  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    当 TLP 电压低于5.5V 时、我的客户需要接近0A 的 TLP 电流。

    20μs 认为 IPP (IEC 61000-4-5电流(tp- 8/k Ω)参数需要6~10A。

    如果有合适的器件、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您的客户关注哪些 HDMI 引脚? TPD1E01B04和 TPD4E02B04二极管具有低电容、因此非常适合 TMDS 引脚。 具有较高 IEC 61000-4-5等级的二极管通常放置在低速、非 TMDS 引脚上。 由于这些引脚靠近电源轨、因此比 TMDS 引脚更容易受到 IEC 61000-4-5浪涌的影响。 请参阅 我们的 HDMI ESD 应用简介中的下图

    如果是这种情况、我建议在非 TMDS 引脚上使用 TPD1E10B06。  它具有6A IEC 61000-4-5等级、可满足客户的需求。 为了提高稳健性、它们可以在 具有43A 保护的5V 电源线上使用 TVS0500平缓钳位器件。

    您能否确认这些是否是客户关注的引脚?  

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的客户分享了他们在 TMDS 接口上使用 ESD 器件 LiteOn/ L15ESDL5V0NA-4和 Bourns/ CDDFN10-3324P 作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我们将于11月29日之前返回给您、并在此处提供更多反馈。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    如果您的客户仍然需要 TMDS 引脚具有更高浪涌性能的器件、则基于您共享的竞争对手器件的最佳选择是 ESD204。 它的线路电容与竞争器件的电容相同、为0.55pF、IEC 61000-4-5浪涌额定值为5.5A。请告诉我您的客户是否认为合适。

    此致、

    Matt