This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:OE 引脚阈值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057181/tmds181-oe-pin-threshold

器件型号:TMDS181

您好专家、

我们分配的客户询问 OE 引脚的阈值。

有关数据表、VIL<0.8V、VIH>2.6V。 但客户只能在 TMDS181工作时看到 OE 引脚为0.6V、行为是否正确? 配置与图24相同。

此致、
Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San

    您能否分享 TMDS181原理图、它们是否已将 TMDS181散热焊盘正确焊接到 PCB 接地?  

    另请注意 、VIL<0.8V、VIH>2.6V 上的条件是"这些值基于驱动控制引脚的微控制器。 上拉/下拉/浮动电阻器配置将内部偏置设置为与此处显示的值不匹配的适当电压电平"。

    谢谢

    David