This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:LED 驱动电流(拉电流和灌电流)能力

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640T-EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055214/dp83640-led-drive-current-source-and-sink-capability

器件型号:DP83640

您好!

您能否为三个 LED 引脚(ACT、Link、Speed)提供输出电流(拉电流和灌电流)?   我无法在数据表中找到它。

感谢你的帮助。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将就这些信息与团队联系。 我希望在11月22日星期一之前得到答复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在与团队交谈后、我们没有这些数据。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的检查。。。 但我真的不能接受“TI 认为解决了我的问题” ,因为论坛网站似乎显示了:-)

    那么、除了 DP83640T-EVK 之外、还有其他 TI 评估板使用相同的物理层(例如:设计示例)吗?

    再次感谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    不、我不认为有任何评估板使用相同的 PHY。

    此致、

    Gerome