This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:未使用的引脚?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056878/tusb4020bi-unused-pins

器件型号:TUSB4020BI

您好!

我不使用我在下面写入的引脚。

数据表中的引脚表中未指定不使用这些引脚时应执行的操作。

我应该如何处理这些引脚?

PWRCTL1/BATEN1  *我使用下行端口1进行 USB 通信,但我不需要这些引脚,因为我不使用电源开关。

OVERCURR1z   *我使用下行端口1进行 USB 通信,但我不需要这些引脚,因为我不使用电源开关。

SMBUSz    *我不会使用 SMBus 或 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用这些引脚、可将其保持未连接状态-内部上拉/下拉电阻器将使其保持在默认设置(无电池充电、无过流、无 SMBus)

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 JMMN 的答复。