This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:能否在采样端口连接不可拆卸器件(1个高速器件、1个 SS)?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057410/tusb8044a-can-i-connect-non-removable-device-1-high-speed-1-ss-at-the-sample-port

器件型号:TUSB8044A

您好!

我的客户需要5个端口。

但它们具有2个高速不可拆卸器件、2个 SS 不可拆卸器件和1个 C OUT 型。

我们是否可以将一 个下行端口(一个高速端口和一个 ss 端口)与2个器件的未移除器件连接?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们不建议使用此配置、因为我们无法保证 USB 主机将支持此配置。  电气方面、集线器可以支持此配置。

    此致、

    JMMN