This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057337/tusb8020b-tusb8020b

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

我们在 Jetson Nano 处理器和 USB 连接器之间使用了 USB 集线器(TUSB8020)、如所附的方框图所示。

-我们已将 Jetson nano 处理器的 USB_SS_TX (P/N)连接到 USB 集线器的 USB_SS_RX (P/N)和 Jetson nano 处理器的 USB_SS_RX (P/N)连接到 USB 集线器的 USB_SS_TX (P/N)。

-我们已将 USB 集线器(TUSB8020)的 USB_SS_TX (P/N)(下行端口1)连接到 A 型连接器的 SS_TX (P/N)和 USB 集线器(TUSB8020)的 USB_SS_RX (P/N)(下行端口1)连接到 A 型连接器的 SS_RX (P/N)。

-我们已将 USB 集线器(TUSB8020)与 SATA 连接器之间的一个 USB 连接到 SATA IC (TUSB9261)、并为此将 USB 集线器(TUSB8020)的 USB_SS_TX (下行端口2)连接到 USB 至 SATA IC (TUSB9261)的 SS_RX (下行端口2)和 USB 集线器 TUSB9220 (下行端口 TUSB_RX)的 USB8061 (下行端口 N)。

正确吗? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、连接正确。  请确保在每个 SS 对上放置所需的交流电容器。

    此致、

    JMMN