This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31可在3.3V VCC 下工作

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV31E-EP, AM26LV32E-EP, AM26LV31, AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052415/am26c31-am26c31-can-works-on-3-3v-vcc

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LV31E-EP、 AM26LV32E-EP、 AM26LV31、 AM26LS31

在我的原始设计中、我使用 AM26LV31I 驱动接收器 AM2632I、其 VCC 上的两个3.3V 电压。 这两个 IC 用于信号频率为20MHz 的 Δ-Σ 调制器 AM1303M2520D。 PCB 布线总长度小于10cm。

由于某种原因、85°C 的工作温度不够。 然后、我使用 AM26C31Q 和 AM26C32Q 替换板载 AM26LV31I 和 AM2632I。 我很惊讶这两个 IC 运行良好。

我能否为 AM26C31Q 和 C32Q 的 VCC 提供3.3V 电压? 我应该知道有什么影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在5V 时、可确保正常运行。 在3.3V 时、不能保证。 (保证 AM26C31的速度仅为10Mbps。) 我不知道"工作正常"是什么意思、但您应该使用示波器检查波形。

    最便宜的替代产品是 AM26LV31E-EP/AM26LV32E-EP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 AM26C31Q 在 VCC 3.3V 时的1Y 输出。 接收器的输入端有一个120欧姆的终端电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信号看起来正常。

    请在您实际需要支持的最高温度下重试。 正如我说过的、没有任何保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    请注意、接收器阈值约为200mV。 即使采用3.3V 电源的输出电压也不符合 RS-422标准。 系统可能仍然工作。 但是、正如 Clemens 所说、TI 不保证3.3V 时的性能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么因素使得 AM26LV31能够以32Mbps 运行、而 AM26C31能够以10Mbps 运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26C31是 AM26LS31的替代产品、因此我想没有人会费心以超过10Mbps 的速率对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    最大数据速率由驱动器的上升/下降时间决定。 AM26C31的典型值为5ns、而 AM26LV31的典型值为3ns。