This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:备选器件

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055840/sn65hvd233-alternative-device

器件型号:SN65HVD233

大家好、

  我们是否有适用于 ONSEMI AMAM42700的引脚对引脚兼容解决方案?

e2e.ti.com/.../U52-AMIS42700.pdf

非常感谢!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 TI 的所有五 个双 CAN 收发器 都采用 VSON-14封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TI 的双路 CAN 收发器不能像 AMAM42700那样用作中继器。 没有嵌入式逻辑来处理卡在显性状态下的情况。 TI 的双 CAN 收发器完全是这样、一个封装中只有两条 CAN 总线。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、Clemens、您好!

    感谢你的帮助!

    我的客户需要在其 多插座充电器中应用以下应用。

    我们是否有推荐在此处使用的器件?

    谢谢、此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wendy、

    对于 TI 产品系列中的任何器件、客户用于 AM42700的配置都是不可能的。 最接近的方法是使用两个 TCAN1046、但 TCAN1046和 TCAN1048无法复制 text 和 rint 函数。

    此致、

    Eric Hackett