This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:TCA9800是否可用于切换时钟电平?

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, SN74AUP1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057243/tca9800-can-tca9800-be-used-to-switch-the-clock-level

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G17

您好!

在客户的条形码扫描仪中、需要 RTC 时钟。 有源时钟发生器产生的时钟电平相对较高(3.3V)、而 MCU 只能接受0.85V。 TCA9800是否可用于连接发生器和 MCU?  我认为 TCA9800支持400kHz 的速率、这足以支持 RTC 时钟信号。 对吗?

或者是否有更好的解决方案或器件?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9800可转换双向开漏信号。

    对于单向降压转换、您只需使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AUP1G17。

    MCU 的 I/O 电压是否真的这么低? 或者它是否需要像峰间电压为0.85V 的正弦波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    SN74AUP1G17的输入引脚 能够承受 高于 Vcc 的电压。 将  Vcc 设置为0.85V、然后它可以将输入3.3V 时钟信号转换为0.85V 时钟信号。  对吗?

    这种类型 的电平位移 器件是否会导致失真? 尤其是 SN74AUP1G17采用施密特触发输入。


    此外、工程师真正需要的是单端时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SN74AUP1G17接受任何更高的电压、并在其自己的电源电压下输出数字信号。

    如果输入信号是方波、施密特触发器不会引入额外的失真。

    请指定正在使用的 MCU。