This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何获得0.8V RTC 时钟?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057248/how-to-get-a-0-8v-rtc-clock

主题中讨论的其他器件:BQ32000、 BQ32002

您好,

在 PCB 尺寸受到严格限制(小于2.5mm * 3.5mm)的应用中、需要0.8V RTC 时钟。 您可以帮助提供解决方案或器件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    0.8V 是电源电压吗? 我们的产品系列中只有 BQ32000和 BQ32002。

    此致、

    Julian