This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219在12G-SDI,下工作无法稳定锁定

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055778/lmh1219-lmh1219-work-in-12g-sdi-unable-to-lock-stably

器件型号:LMH1219

LMH1219 可以锁定在 6G-SDI 模式、但 不能锁定在12G-SDI 模式。

 

LMH1219

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在12G 超高清模式下、是否需要配置任何寄存器? 我搜索了论坛。 许多人报告说、12G 模式存在问题。 是否有任何方法来处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的测试电缆是来自 Canare 的12G 电缆、长度为3M。 这是因为对于3M 长电缆而言、自适应均衡的最小值太大了吗? 是否有必要降低自适应均衡的阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决、谢谢。