This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:在 CPEN 引脚上观察到5V 电压时可能会损坏 TUSB1210

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053262/tusb1210-may-damage-tusb1210-when-5v-is-observed-on-cpen-pin

器件型号:TUSB1210

您好!

您能否告诉我们 CPEN 引脚的绝对最大额定值电压范围?  

仅提供3.3V/1.8V 并且 TUSB1210BRHB 上的所有输入引脚均为开路时、我的客户在其电路板上观察到 CPEN 引脚和高侧开关 EN 引脚之间的5V 电源在线几秒钟。  TUSB1210的应力是否会造成永久性损坏?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPEN 应为3.3V IO、绝对最大额定值电压为5V。  几秒钟可能会导致损坏、是否是由 VBUS 开关引起的?

    Regars

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    我想确认一个主题。

    他在 CPEN 引脚上提供了2.5V 电压、仅用于生产测试。  其他引脚没有电源。   是否"无损坏"?

    请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈特里:

      2.5V 不会损坏器件、 但 CPEN 是输出引脚、2/5V 来自哪里?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    感谢您的支持。

    对于 EN 引脚与 CPEN 引脚连接的负载开关的生产测试、该开关通过外部电源提供2.5V 电压。  

    谢谢、此致、
    M.Hattori。