请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1210 您好!
您能否告诉我们 CPEN 引脚的绝对最大额定值电压范围?
当仅提供3.3V/1.8V 并且 TUSB1210BRHB 上的所有输入引脚均为开路时、我的客户在其电路板上观察到 CPEN 引脚和高侧开关 EN 引脚之间的5V 电源在线几秒钟。 TUSB1210的应力是否会造成永久性损坏? 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。