This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988和 HD3SS3202的原理图检查

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053746/tps65988-schematic-check-for-tps65988-and-hd3ss3202

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:HD3SS3202

大家好、

您是否会共享您的邮件列表以发送电子邮件、因为我想询问有关我们机密信息的问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我已向您发送友谊请求。 请接受并通过私人消息发送原理图。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    请参阅下面我的评论。

    C11的最小值应为2.2uF、典型值为4.7uF、最大值为6uF

    2.建议添加一个最小值为5uF、典型值为10uF 的旁路电容器。

    3.建议添加一个典型值为47uF、最大值为120uF 的旁路电容器

    4.建议在 Type C 连接器的每个 Vbus 引脚(A4、B4、A9、B9)上添加10nF 电容器。  

    请联系 HD3SS3202小组 来查看该部分。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Penny:

    感谢您的支持。
    我对2和3有疑问。

    旁路电容应连接在何处?
    请告诉我电源网名称。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    很抱歉、我在上一次答复中缺少该信息、  

    2.建议在 VIN_3V3 (TPS65988的引脚5)和接地端之间添加一个旁路电容、最小值为5uF、典型值为10uF。

    建议在 PP_HV1 (引脚11、12)/PP_HV2 (引脚1、2)和接地端之间添加一个旁路电容、典型值为47uF、最大值为120uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Penny

    感谢您的检查。

    我想减小安装面积。

    如果将"多端口灌电流策略"设置为"仅最高功率灌电流路径关闭开关"、
    是否可以删除蓝色框架中的电路?

    此致

    e2e.ti.com/.../reduce_5F00_circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshifumi、

    如果您的配置仅启用具有最高功率 PD 协议的电源路径、则可以简化设计。  

    请参阅数据表中的此部分: