This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337G:驱动程序代码

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056326/tcan337g-driver-code

器件型号:TCAN337G

我们是否有任何示例代码或开源代码链接来帮助创建 TCAN337G FD 收发器的驱动程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们的 CAN 专家今天是在节假日外出的。 我们将于11月29日返回给您。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们不提供基本 CAN 收发器的任何示例代码、因为此类器件的软件主要在与收发器 IC 连接的 CAN 控制器上运行。 在这方面、任何 CAN 收发器的驱动程序都非常相似、因为 TXD 和 RXD 信令和行为都应遵循 ISO 11898-1 CAN 协议。 该器件的模式控制相对简单、仅具有单个数字输入(S)和数字输出(FAULT)。 这些信号可通过 GPIO 进行控制/监控、无需特殊驱动器。 大多数高级 CAN 软件将能够通过简单的 GPIO 接口驱动程序来使用这些功能。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott