This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:导通电阻

Guru**** 2897880 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055808/tca9545a-ron

器件型号:TCA9545A

你(们)好

我对 TCA9545A 有一些疑问

请告诉我如何测量 RON、下面是您的 E2E 论坛上的答案,是否与此类似?您能给我展示一个图?

 [BobbM]我想您可能需要在 SDA/SCL 之前和 SDN/SCN 之后放置一个小电阻器、并调整电阻、以便在 Vo 时拉15mA/10mA (SDN/SCN 为0.4V、而 SDA/SCL 通过该小电阻器连接到 Vcc)。 然后、您将获取通道上的压降并除以15mA/10mA。

2.如果 sda 输入低电平 VIN 为200mV,VOL =导通栅极压降+200mV,则 为?Ω

当   传输低电平仅,当传输高电平?时、导通栅极打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    明天下午3点左右、让我与您一起回到 CST。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    (1)对于测量 Ron、我建议 采用类似的测试设置。  

    调整上拉电阻器 Rp、以将电流限制为数据表规格中的10mA/15mA 电流、该电流流经内部 PassFET、同时将 SDN 侧驱动为低电平。 测量 V1与 Vo = 0.4V 大致相同、因为从技术上讲、如果您将 SDN 侧驱动为低电平、V1 = Vo。  

    Ron =(V1 - V2)/(10mA 或15mA)

    (2) 您的逻辑在这里很有意义。 Vol = RDS_ON * IOL + 200mV。

    (3)是的。 内部导通栅极仅在总线任一侧拉至 GND 时打开。 当 I2C 处于隐性状态时、拉高至 VCC、内部 FET 偏置关闭。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tyler、

    对于第一个问题、  当 IO=10mA、Vo=0.4V 时、Ron 为7-45@VCC=2.3-2.7和10-70@VCC=1.65-1.95。

    那么,rON *IO=70*10mA>0.4;VIN=Vo-Ron*IO,Vin 可能是负电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    这是一款双向器件、因此可以在任一方向测量 Ron 特性。 为这些规格提供的范围是器件的工作范围、包括电源电压、温度、电流范围等 并非所有的最大或最小规格都在同一极端条件下出现、因此当仅使用此处的最坏情况值时、可能会得到冲突的结果。  

    此致、
    Eric Schott