This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:THVD1450 A/B 差动信号在4Mbps 时失真

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056106/thvd1450-thvd1450-a-b-diff-signal-distorted-at-4mbps

器件型号:THVD1450

尊敬的 TI 专家:

我设计的 RS485总线具有一个主设备和一个从设备、 使用 ADM2582的主设备侧、 使用 THVD1450的从设备侧、 两侧均端接120个电阻器、 但我遇到了一个非常奇怪的现象、 当主器件以4M bps 的数据速率向从器件发送数据时、一切都正常、差分 A/B 波形符合预期、但当我从从从器件 THVD1450向主器件发送数据时、差分 A/B 信号将失真、 主器件侧无法解码正确的信号  

黄色是从器件的 TXD 信号、蓝色是 A/B 差分信号

您能帮助分析问题及其根本原因吗?

谢谢

DW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示从器件和 A/B 信号的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    A 和 B 波形将帮助我们确定驱动器还是整个差分信号是否存在问题。 从共模信号来看、这本身并不是特别有问题的。 尽管如此、请确保 A 和 B 的连接是安全的。  

    如果可能 、还请包括在 ADM2582驱动总线时系统正常运行的示波器截图。  在这里独立显示 A 和 B 也会很有帮助。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    原理图相当简单、有一个120欧姆的终端电阻器和一个 TVS 阵列二极管来抑制瞬态噪声   

    谢谢

    DW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

    以下是从主机向从机发送数据时捕获的信号、 没有问题

    黄色:从 RXD
    绿色:主 TXD
    蓝色:A/B 差分

    但是、当从器件向主器件发送数据时、问题发生了、下面是单个探针提供的 A/B 信号、严重失真、我认为终端问题不存在、因为我使用非常短的双绞线设置了一个相当简单的点对点系统、 主器件侧和从器件侧均以120欧姆的电阻端接

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种共模振铃很奇怪、看起来 THVD 没有足够的驱动强度。

    您没有提到去耦电容器。 请显示从器件电源的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    问题已经解决、我们发现标有"1450"的485收发器是假收发器、它只能支持500kbps、 我们用 TI 真正的 THVD1450替换了它、现在一切都正常  

    感谢您的支持

    DW