This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159RGZR -源端的 DDC 线路直接连接到接收端

Guru**** 2931060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055663/sn65dp159-sn65dp159rgzr---ddc-line-from-the-source-is-connected-directly-to-the-sink

器件型号:SN65DP159

您好!

我只想将该器件用作 HDMI 重定时器。 由于我的源为 DDC 信号提供5V 电压、因此我不需要该器件将线路从3.3V 电平转换为5V。 我能否将这条线路直接连接到接收器(SCL、SDA 和 HPD)? 如果是、DDC 输入和输出应该悬空?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中、  

    SDA_SRC 和 SCL_SRC 必须被拉至接地。

    2. HPD_SRC 可保持悬空

    必须将 HPD_SNK 连接到拉电流和灌电流之间的 HPD 链路

    SDA_SNK 和 SCL_SNK 必须连接到拉电流和灌电流之间的 DDC 链路。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    如何控制 DDC SNK 线路电压?

    如果我在3.3V 电压下需要它(I2C 和 HPD)、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     您可以使用外部电平转换器在3.3V 和5V 之间进行转换、https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd5s116.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将再次尝试解释我的问题。

    我需要 HPD_SNK、SDA_SNK、SCL_SNK 线路为3.3V。

    在数据表中提到、HPD 和 I2C 电压范围为 –0.3V 至6V。
    为什么我需要一个外部电平转换器来使该线路处于3.3V 电平?
    决定此输出电压的参数是什么?

    I2C 标准是漏极开路、也许对于这条线路来说、高达3.3V 的外部上拉就足够了? 如果是,HPD 如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想这是一种 HDMI 设计。 因此、DDC 总线 电压需要介于4.5V 和5.5V 之间才能符合 HDMI 标准。  

    SDA_SNK 和 SCL_SNK 的 VIH 为3V、因此 SDA_SNK 和 SCL_SNK 可以支持3.3V、但您需要确保您的裕度保持在3V 最小 VIH 以上。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。