This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:断电序列

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056378/dp83867ir-power-down-sequence

器件型号:DP83867IR

大家好、

在电源建议中、提到 1.8V 电源应在2.5V 电源之前关闭。

 如果1.8V 在  2.5V 为 0V 时仍然存在、这是否意味着可能损坏器件?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的查询。

    在2电源模式下、1.8V 源自2.5V 输入。

    在三电源模式下、您还需要连接1.8V。 2.5V 为0V、存在1.8V 不是建议的工作条件。  

    此致、

    Sreenivasa、