This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384:扩频时钟的使用

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056025/ds90cf384-spread-spectrum-clock-usage

器件型号:DS90CF384

尊敬的专家:

DS90CF384能否支持 29.75MHz 至30.25MHz 范围内的扩频 Rx 时钟?

    它能够支持的最大扩频时钟范围是多少?

谢谢、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    DS90CF384 不支持扩频 RX 时钟  

    此致、

    Casey