This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:PD 控制作为拉电流

Guru**** 2925920 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053035/tps65981-pd-control-as-a-source

器件型号:TPS65981

您好!

我目前正在尝试控制 TPS65981中 USB-C 设备的电源。 通过此主题 :https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032775/tps65981-gpio-or-i2c-control-of-internal-vbus-power-switch/3823800、 Hari 提供了使用 SRDY 命令控制电源输出的解决方案。 但是、我现在注意到、SRDY 用于将输入端的电源开关作为接收器启用。

我已使用 USB-C 供电和显示的 LCD 监视器对 EVM 进行设置。 MUXCTL0闪烁、表示它识别已连接 USB-C 器件。 我没有来自扩展端口的显示输入、我理解这可能是我目前无法为 LCD 供电的原因。 我想让显示器打开、在显示屏上显示"无输入源"消息、就像在没有显示屏电缆的情况下为显示器供电一样、然后能够阻止 EVM 为屏幕供电。

实际上、我正在尝试通过 TPS65981EVM 为具有 USB-C 输入端口(显示端口交替模式)的 LCD 供电。 目的是能够控制何时为屏幕供电(即控制 PP_5V0和 PP_HV 的3.0A 栅极控制开关的状态)。

如果能提供这方面的任何帮助,将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我需要一些时间来检查这一点。 下周我会再回来。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您是否碰巧对此进行了任何更新?

    谢谢、

    Dan