This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:如有必要、如何绕过 TPD6S300A

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053778/tpd6s300a-how-to-bypass-tpd6s300a-if-necessary

器件型号:TPD6S300A

您好!

客户需要实现绕过 TPD6S300A 的选项。  它们通过在 C 型连接器和系统侧之间的 SBU1/SBU2/CC1/CC2信号上添加0欧姆来实现这一点。  当需要绕过 TPD6S300A 时、不会安装 TPS6S300A 并安装这四个0欧姆电阻器。  未安装 TPD6S300A 时、这四个0欧姆电阻器是否存在任何问题?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    显然  、未安装 TPS6S300A 时、SBU/CC 引脚上的 OVP 保护将面临风险。 另一点、同时布线会缩短存根长度。   

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    谢谢。  您是不是说他们应该尽力减少绕过 TPD6S300A 的残桩长度?

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    不需要、考虑工作频率、不需要对存根进行超级优化、但不要将其保持得太长。  

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajith、我知道是否有任何 Max 残桩规格或要求。 我们希望知道我们的设计是否正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您的 CC 线路设计中的存根长度是多少?

    有关 SBU 存根限制、请与 SOC/重定时器供应商合作。  

    谢谢
    普拉吉斯