This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825IRMQR 是否可以与 DP83TD510E 一起用作介质转换器?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049875/dp83825i-can-the-dp83825irmqr-be-used-as-a-media-converter-with-the-dp83td510e

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

您好!

 DP83TD510E 数据表讨论了介质转换器应用。   DP83825IRMQR 是否可以与  DP83TD510E 配合使用 以用于介质转换器应用、并且只需搭接即可进行设置(无需通过微控制器进行编程?

谢谢、

Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus、

    答案是肯定的。 但让我检查一下对825和510的 MAC 接口进行编程所需的确切模式。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    您有为我编程的模式吗?

    谢谢、

    Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要 RMII"主站"作为825的 MAC 选项 、RMII"从站"作为510的 MAC 选项。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RMII"从站"作为825的 MAC 选项、RMII"主站"作为510的 MAC 选项不起作用?  这就是我计划使用的配置、看起来825条带支持该配置。

    谢谢、

    Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛勒斯、

    我们建议使用825作为 RMII 主站、因为此配置对您的应用具有较小的限制。 否则、我们需要确保510在电源稳定之前已将时钟提供给825。 825需要该参考时钟在加电时保持稳定。  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    感谢您的解释。  它确实会提出更多问题。

    如果825是 RMII 主器件、如果825的参考时钟在510上电时不稳定、510是否会出现问题?

    如果我将 DP83826或822与510搭配使用作为 RMII 主器件、如果826/822s 电源在510提供参考时钟之前保持稳定、我是否会遇到问题?

    谢谢、

    Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在电源稳定之前不存在参考时钟、510也能正常工作。 限制仅限于825/822/826部件、这些部件可能需要在时钟稳定后进行额外复位(取决于电源-时钟序列)

    --

    此致、

    Vikram