This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:什么是 BLW 补偿?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055285/dp83826i-what-is-the-blw-compensation

器件型号:DP83826I

尊敬的 TI 团队

您能否在下面解释一些 BLW 补偿问题?

(1) BLW 补偿是什么?

(2)如果没有 BLW 补偿,会发生什么情况?  

(3)如果 PHY 具有 BLW 补偿,我是否应该使用 OCL 很小的变压器? 喜欢低于350uH?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BLW 补偿是 PHY 的设计方案、可提高 PHY 的有效"信噪比"。 关于磁性元件的使用、常用磁性元件的电感约为350uH、我们建议使用类似的磁性元件。

    --

    此致、

    Vikram