This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055707/dac8750-issues

主题中讨论的其他器件:DAC8750

我们有一家小型的石油厂,用于测量石油的特性。 很多时候、我成功地使用 DAC8750来生成电子产品的4-20mA 通道。 不幸的是、现在我经常(在两年中)遇到此转换器的故障端口。 它不起作用、我在输出电流中观察到100mA (有时为0)(而是显示我的电位计(Metra 命中30M)、并且它具有验证证书、工作正常)、此时电源不显示相同的电流(大约为0mA)。 我决定将这个问题替换为新的转换器。  您能建议一种解决此问题的方法吗?  
我附上了原理图和布局图。

注意:我们使用清漆来保护印刷电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗马

    看起来 DAC8750已损坏。 您是否知道设备发生故障时设备可能是如何运行的? 如果不详细了解操作、就很难猜测是什么导致了此问题。

    吴约瑟