This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:当 I/O 为3.3V 时、PDB (RESET) PU 高电压可用作3.3V 或 GPIO 控制?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055943/tdes960-when-i-o-as-3-3v-pdb-reset-pu-high-voltage-can-be-use-as-3-3v-or-gpio-control

器件型号:TDES960

大家好、

我的客户想要在  TDES960中进行设计并有疑问。

当 I/O 为3.3V 时、PDB (RESET) PU 高电压可用作3.3V 或 GPIO 控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    VDDIO 可支持1.8V 和3.3V 电压。  GPIO 和 PDB 也可以支持3.3V 电压。  

    此致、

    Shruti