This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS387:LVCMOS 输入而不是 LVTTL?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055898/sn75lvds387-lvcmos-input-rather-than-lvttl

器件型号:SN75LVDS387

您好!

我想提供一个来自 Intel Cyclone 10 GX FPGA 的单端信号到 SN75LVDS387、信号是2.5 LVCMOS 而不是 LVTTL。

FPGA 还输出3.0 LVTTL、但可用引脚要小得多、不符合我们的要求。

SN75LVDS387数据表似乎没有明确列出 LVCMOS 输入支持、但给出了提示。

它是否受支持?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指3.3V、2.5V 还是1.8V LVCMOS?

    参考下面的图表、3.3V LVCMOS 具有与3.3V LVTTL 相同的阈 值、因此可在3.3V TTL 和5V TTL 逻辑下运行。 SN75LVDS387允许3.3V CMOS 和5V CMOS 输入。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David 我指的是2.5V LVCMOS。 我的问题与这个类似。 e2e.ti.com/.../2190098

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的2.5V LVCMOS 的 VOH 和 VOL 是什么?

    您需要确保2.5V LVCMOS 的 VOH 和 VOL 满足 SN75LVDS387建议的 VIH 2.0和 VIL 0.8运行条件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕此器件不支持2.5 LVCMOS。 V_IH 和 V_IL 限制与标准2.5LVCMOS 信号电平不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该 FPGA、

    VIH 处于范围1.8..3.3。 VOH = 2.0
    VIL 在-0.0.8.范围内。 Vol = 0.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否提供其他合适的产品? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要一个电平转换器来将2.5V 电压电平转换为3.3V、我们目前没有支持2.5V LVCMOS 的器件。

    谢谢

    David