This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:从器件侧脉冲丢失

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055819/tca9617a-slave-side-pulse-lost

器件型号:TCA9617A

您好、专家

我的客户遇到从侧脉冲丢失、VCCA 为1.8V、VCCB 为3.3V、有一个脉冲不发送的问题、您能帮助分析原因吗? 谢谢。

SCKB 和 SDAB 未在其电路板中连接在一起。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    根据示波器捕获、我测量时钟速度大约在200kHz 下循环? 我们还能获得时钟信号的示波器捕获吗?  

    在不同的占空比下是否会发生相同的 ACK 位错误? 例如发送数据0x00与0xFF。  

    数据线的输出电流 IO 是多少? 灌入的电流是多少?  

    此致、

    Tyler