This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:10GBASE-T &放大器;10GBASE-KR 支持

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055443/sn65lvcp114-10gbase-t-10gbase-kr-support

器件型号:SN65LVCP114

大家好、  

 对于 10GBASE-T 和10GBASE-KR、SN65LVCP114是否适合重新驱动2线至1线多路复用器?

谢谢、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您可以将此部件用于10GBase-KR、但不用于10GBASE-T

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢你的帮助。 无法将该器件用于10GBase-T 的原因是什么? 这是由于 PAM16调制造成的吗?

    KR、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    正确、该部件专为 NRZ/PAM2信令而设计。

    谢谢、
    Drew