This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:LVDS 输出极性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055816/sn65dsi85-q1-lvds-output-polarity

器件型号:SN65DSI85-Q1

你(们)好

我的客户将 SN65DSI85-Q1连接到面板,但今天他们发现 SN65DSI85-Q1所有 LVDS 输出极性都与负载反向连接:例如,A_Y0P 加载负输入端子,A_Y0N 加载正输入端子。

您能否帮助检查在该配置下它是否仍能正常工作? 或者、我们是否有办法解决这个问题?

如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI85-Q1不支持在其输出端进行极性开关、因此必须重新设计电路板以纠正这种情况。

    谢谢

    David