This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS213:ZQER 和 ZXHR 之间的差异

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055372/hd3ss213-difference-between-zqer-and-zxhr

器件型号:HD3SS213

各位专家、您好!

客户想知道 hd3ss213ZQER 和 hd3ss213ZXHR 之间的区别。 您能帮我们提供不同之处吗? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有 ZXHR、您在哪里看到了 ZQER?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这来自旧版本解决方案、客户正在使用旧版本的 HD3SS213。 我们是否可以了解您是否可以在内部进行检查、以查看是否有任何比较表? 我们只想知道当客户将封装从 ZQER 更改为 ZXHR 时、是否需要更改任何内容。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安:

      让我检查一下。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nfBGA 封装提供等效于数据表的电气性能和等效于或更佳的热性能。 它提供与 MicroStar BGA 相同的 X 和 Y 尺寸、并提供引脚对引脚和封装兼容性。 已更新 nFBGA PCB 焊盘布局和模板建议、以便在经过广泛测试和评估后获得更好的焊接结果。

    这两个封装在功能上是相同的。

    谢谢

    David